This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:BSL 在发送带有错误签名的 RX 密码命令时未给出任何响应。

Guru**** 2548910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085440/msp430fr5994-bsl-doesn-t-give-us-any-response-when-send-rx-password-command-with-wrong-signature

部件号:MSP430FR5994

大家好,团队  

我想知道当我们发送 RX 密码时,BSL 是否响应确认以及设备密码是否错误。

我们可以看到 FRAM 使用错误的密码被正确擦除,但不会从 BSL 发送 ACK。
据我所知,RX 密码命令使用“UART 外围接口包装器”发送响应 ACK,但它是否正确?

此致,
朱佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我想指出,我们可以看到 BSL 对 RX 数据块等其他命令的响应。

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,朱佩

    请参阅 《MSP430 FRAM 器件启动加载器(BSL)用户指南》(修订版)的“4.1.5.2 RX 密码 AA)

    MSP430FR5xx 和 MSP430FR6xx 引导加载器未发送 BSL 核心响应,因为错误
    密码。 忽略设备的任何确认,然后再次初始化与 BSL 的通信。

    MSP430FR2xx 和 MSP430FR4xx 引导加载器发送 BSL 确认和 BSL 核心响应
    操作状态。 有关 BSL 核心响应的更多信息,请参见第4.1.4节。

    因此,FR5994设备上没有 RX 密码。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,小东

    感谢快速支持!

    以下是我发送的 RX 密码命令的波形。
    R5显示 MSP 的 TXD,而 R6显示 TXD。
    逻辑被反转。  

    我们可以看到,RX password 命令发送的密码错误(0xff....),然后 MSP 返回“低”114毫秒。
    “逻辑低”时期意味着什么?
    它看起来没有停止位,所以我认为它的信号不正确。

    你对此有什么建议吗?

    此致,
    朱佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,朱佩

    感谢您的反馈!

    MSP430FR5xx 和 MSP430FR6xx 引导加载器未发送错误密码的 BSL 核心响应。 忽略设备的任何确认,然后再次初始化与 BSL 的通信。

    请问在发送错误密码后,FR5994设备是否已被大量擦除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,小东

    是的,我确认设备已被大量擦除。

    那么,在 UART TX 信号线路转换为逻辑高电平后,我可以用正确的密码重试吗?
    密码应该是[0xff...],因为该设备被错误的密码大量擦除。

    此致,
    朱佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,朱佩

    我认为是这样。在大规模擦除后,所有0xFF 都应该是正确的 RX 密码。

    谢谢!