大家好,团队
我想知道当我们发送 RX 密码时,BSL 是否响应确认以及设备密码是否错误。
我们可以看到 FRAM 使用错误的密码被正确擦除,但不会从 BSL 发送 ACK。
据我所知,RX 密码命令使用“UART 外围接口包装器”发送响应 ACK,但它是否正确?
此致,
朱佩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我想知道当我们发送 RX 密码时,BSL 是否响应确认以及设备密码是否错误。
我们可以看到 FRAM 使用错误的密码被正确擦除,但不会从 BSL 发送 ACK。
据我所知,RX 密码命令使用“UART 外围接口包装器”发送响应 ACK,但它是否正确?
此致,
朱佩
你(们)好,朱佩
请参阅 《MSP430 FRAM 器件启动加载器(BSL)用户指南》(修订版)的“4.1.5.2 RX 密码 AA)
MSP430FR5xx 和 MSP430FR6xx 引导加载器未发送 BSL 核心响应,因为错误
密码。 忽略设备的任何确认,然后再次初始化与 BSL 的通信。
MSP430FR2xx 和 MSP430FR4xx 引导加载器发送 BSL 确认和 BSL 核心响应
操作状态。 有关 BSL 核心响应的更多信息,请参见第4.1.4节。
因此,FR5994设备上没有 RX 密码。
谢谢