This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:MSP-Gang 遥控器

Guru**** 2530280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1084280/msp430f1232-msp-gang-remote-control

部件号:MSP430F1232
“线程:MSP-GANG”中讨论的其它部件

大家好,团队

您是否可以查看以下有关 MSP-Gang 的客户软件问题?

通过 JTAG 进行编程,但为了对 MSP-Gang 进行远程控制,我有两个问题:

1)手册中的描述不清楚(SLAU358Q-September 2011 - Revised October 2019)。

3.5.3.1选择图像命令
TX -> 3E 50 4 4 A1 0 CKL CKH
RX -> 90 (ACK)
“选择图像”命令为当前图像设置一个数字。 执行此命令后,将执行所有操作
MSP 组执行使用此映像。 MSP-Gang 支持96幅图像,0至15幅。 默认值
开机后的图像为0。
A1:保存要设置的图像数(0x00至0x0F)。

根据文档第2.1.9节,图像数量从 FW 1.2.1.0增加。 从16 x 512KB 到96 x 64KB。 以上描述.96图像,0到15至少是误导性的。
使用普通遥控器时,似乎仍保留了16幅图像,至少我只能通过呼叫3E 500404 A1 00 00 00 00 CKL CKH 到达块边框1.0,2.0等的图像

显然,子图像只能通过 MSP-GANG.dll (4.2.26 MSPGAN_SelectImage)访问。

这是正确的吗?

2)有关 MSP 组 GUI 界面的问题

据我所知,到目前为止,该图像用于定义编程的总体设置(FW,Target,PWS,JTAG 速度,Fuse, ),而对于编程,只调用图像并发出编程命令。

我在目标1和目标2上创建了4个图像,2个不同的固件版本。 如果我使用 MSP-GUI 调用图像,那么目标的显示也会立即在 MSP-Gang 的显示上发生变化,这似乎是可以的。
然而,MSP-GUI 表面没有变化。

有关此问题的问题:
之后如何检查图像的设置?
我的意思是,当我在 HD 上保存图像,然后再次加载图像时:
图像包含哪些设置?

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我不这么认为。 MSP-Gang.dll 通过 RS232使用相同的命令结构与 MSP-Gang 通信。 如果您想检查命令。 我认为您可以尝试使用 MSP-Gang.dll 访问上述图像,并使用示波器捕获波形。 在我检查时,使用 MSP-Gang GUI,我还可以访问16个内存。

    2)您是指图像中的程序吗? 喜欢这家酒店 您想要查看什么设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)  

    3.5.3.1选择图像命令

    TX -> 3E 50 4 4 A1 0 0 CKL CKH

    RX -> 90 (ACK)

    “选择图像”命令为当前图像设置一个数字。 执行此命令后,将执行所有操作

    MSP 组执行使用此映像。 MSP-Gang 支持96幅图像,0至15幅。 默认值

    开机后的图像为0。

    A1:保存要设置的图像数(0x00至0x0F)。
    ---
    本章中的信息具有误导性。 如果支持96幅图像,我会期待
    可以调用96幅图像,而不是0到15幅图像。 或者,如果0到15有效:16幅图像。
    一份简短的说明将会澄清问题,也会简短地提及第4.2.26章。
    Image call -> image select in MSP-Gang: 00->1.0  01->2.0  02->3.0 …
    如果支持96幅图像,用户还可以选择线性图像
    图像         …->图像选择:00-> 1.0 01->1.1 02->1.2 μ m

    2)

    问题是 GUI 中的信息有误导性。
    如果从下拉菜单中选择新图像,将在 MSP-Gang 上显示
    将立即更新,但 GUI 中的主信息仍然是旧的。
    示例:
    从使用目标2的图像开始:


    现在使用目标1选择图像:

     

    顶部区域中的灰色信息已更新,黑色目标复选框保持旧。
    如果从 HD 打开图像文件,则会出现同样的现象。

    这是我的错,不能在上面的灰色区域查看以获取实际信息。

    如果您快速查看上述图片,您会期望选择哪一个目标?

    此致,

    弗朗茨