“线程:MSP-GANG”中讨论的其它部件
大家好,团队
您是否可以查看以下有关 MSP-Gang 的客户软件问题?
通过 JTAG 进行编程,但为了对 MSP-Gang 进行远程控制,我有两个问题:
1)手册中的描述不清楚(SLAU358Q-September 2011 - Revised October 2019)。
3.5.3.1选择图像命令
TX -> 3E 50 4 4 A1 0 CKL CKH
RX -> 90 (ACK)
“选择图像”命令为当前图像设置一个数字。 执行此命令后,将执行所有操作
MSP 组执行使用此映像。 MSP-Gang 支持96幅图像,0至15幅。 默认值
开机后的图像为0。
A1:保存要设置的图像数(0x00至0x0F)。
根据文档第2.1.9节,图像数量从 FW 1.2.1.0增加。 从16 x 512KB 到96 x 64KB。 以上描述.96图像,0到15至少是误导性的。
使用普通遥控器时,似乎仍保留了16幅图像,至少我只能通过呼叫3E 500404 A1 00 00 00 00 CKL CKH 到达块边框1.0,2.0等的图像
显然,子图像只能通过 MSP-GANG.dll (4.2.26 MSPGAN_SelectImage)访问。
这是正确的吗?
2)有关 MSP 组 GUI 界面的问题
据我所知,到目前为止,该图像用于定义编程的总体设置(FW,Target,PWS,JTAG 速度,Fuse, ),而对于编程,只调用图像并发出编程命令。
我在目标1和目标2上创建了4个图像,2个不同的固件版本。 如果我使用 MSP-GUI 调用图像,那么目标的显示也会立即在 MSP-Gang 的显示上发生变化,这似乎是可以的。
然而,MSP-GUI 表面没有变化。
有关此问题的问题:
之后如何检查图像的设置?
我的意思是,当我在 HD 上保存图像,然后再次加载图像时:
图像包含哪些设置?
谢谢你,
弗朗茨