This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:我想将 ups0设置为 ups1间隔时间设置为1毫秒或更短,这是可能的吗?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086133/msp430fr6047-i-want-to-set-ups0-to-ups1-gap-to-1ms-or-less-is-it-possible

部件号:MSP430FR6047
线程中讨论的其他部件:ABSEVM430-FR6047

大家好。

我想将 ups0设置为 ups1间隙为1毫秒或更短,这是可能的吗?


我想知道0到1之间的差距<1ms。 需要编辑源代码并重新编译?

目前,在超声波感应设计中心, 
将 ups0设置为 ups1间隔为50ms,
将出现 STOP 错误103 (测量之间的时间大于0到1之间的间隙)。
超声波感测设计中心的参数如下: 

 

<Parameters>

发射频率  F1 2070  kHz

脉冲启动和 ADC 缝隙(美国)   17.

脉冲数   20

UPS 和 DNS 差距  (美国) 100

0到1差距(ms) 50

基于 GUI 的增益控制  30.8 dB

米常数 111825952.00 L/h

<Advanced Parameters>

USSXT (kHz)  8000

信号采样频率8000.0

增量 tof 偏移量(ps)  0

ABS tof additional delay (ns)  0

拍摄持续时间(美国)  10.

插值校正表大小  为1024

算法吸环  

ULP 偏置延迟  3.

启动 PPG 计数(ns)  30,000

打开 ADC 计数(ns)  13,000

启动 PGA 并在偏差计数(ns)  0中

使用参数 param#6  0

USS 间壁设定计数 (US)  120

信封交叉阈值  20.

搜索范围  3.

用户参数#10   0

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加:

    在 EVM430-FR6047评估套件上使用 MSP430FR6047的 IM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托鲁,

    此参数的最小值为20ms (流量计的 FR6047):

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,约翰逊

    感谢您的评论。