线程中讨论的其他部件:ABS, EVM430-FR6047,
大家好。
我想将 ups0设置为 ups1间隙为1毫秒或更短,这是可能的吗?
我想知道0到1之间的差距<1ms。
需要编辑源代码并重新编译?
目前,在超声波感应设计中心,
将 ups0设置为 ups1间隔为50ms,
将出现 STOP 错误103 (测量之间的时间大于0到1之间的间隙)。
超声波感测设计中心的参数如下:
<Parameters>
发射频率 F1 2070 kHz
脉冲启动和 ADC 缝隙(美国) 17.
脉冲数 20
UPS 和 DNS 差距 (美国) 100
0到1差距(ms) 50
基于 GUI 的增益控制 30.8 dB
米常数 111825952.00 L/h
<Advanced Parameters>
USSXT (kHz) 8000
信号采样频率8000.0
增量 tof 偏移量(ps) 0
ABS tof additional delay (ns) 0
拍摄持续时间(美国) 10.
插值校正表大小 为1024
算法吸环
ULP 偏置延迟 3.
启动 PPG 计数(ns) 30,000
打开 ADC 计数(ns) 13,000
启动 PGA 并在偏差计数(ns) 0中
使用参数 param#6 0
USS 间壁设定计数 (US) 120
信封交叉阈值 20.
搜索范围 3.
用户参数#10 0
谢谢