This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086805/msp430fr2355-msp430fr2355

部件号:MSP430FR2355

你(们)好

我的目标板是 msp430fr2355 EVM

我使用 CCS 11.1.0.00011版调试程序。

时间  

1>运行->调试

2>运行->断点

   在要 SOP 的行上设置断点

3>运行->恢复

 答:它没有在我设置的断点上停止。

我有什么遗漏吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    您是否能够共享您正在使用的代码?

    谢谢,

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从以下链接修改了代码,代码运行良好,只是断点没有停止调试。

    希望这些信息对您有所帮助。

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP-EXP430FR2355/latest/index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我完全理解您是如何设置断点的。 在“运行”菜单下,有几个高级选项用于设置断点。 但是,最简单的方法是双击要设置断点的行号左侧(参见下文)。 设置断点后,行号左侧将有一个指示符(参见下文)。

    要启用断点:

    第21行左侧的蓝点表示已设置断点。

    希望这能有所帮助,

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试附加屏幕截图。

    看看你能在这里看到什么线索。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该符号表示您已选中“跳过所有断点”。 是否可以检查运行菜单以确保不跳过断点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这就是问题所在

    谢谢