This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:多个接近按钮

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1087699/msp430fr2676-multiple-proximity-buttons

部件号:MSP430FR2676

各位专家,您好!

我的客户希望开发一个带有多个接近按钮的遥控器。

按钮大小将为15 mm x 30 mm。

每个按钮(垫)之间的建议间距是多少?

此按钮可以检测到的最大距离是多少?

此致,
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki:

    如果您需要2 3 mm 检测范围,我将支持相互模式。  以下是相互模式和自我模式之间的区别:

    功能

    自电容式检测

    相互电容检测

    设计和布线困难

    简单

    复杂

    受到接地金属外壳的影响

    是的

    受到未接地金属外壳的影响

    是的

    根据按钮结构通过CNI测试(EMC)级别

    10Vrms

    3V有效值

    支持高密度按钮

    是的

    防水和防雾性能

    支持金属触点

    是的

    车轮或滑块性能

    高分辨率

    低分辨率

    接近感应距离

    > 10 cm

    <3- 4 cm

    支持触摸屏功能

    是的

    按钮之间的距离取决于您的螺纹保持器设置。 正常相互模式可达到高密度按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,周三:

    感谢您的支持。

    我的客户想要检测30 mm 范围。
    这是否可行?

    此致,
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于自模式按钮,取决于GND布局。 如果遥控器非常小。 您绝对不能避免按钮周围没有GND层。 而且它不能达到高按钮密度。 我认为距离应该是1.5 cm。

    2.对于交互模式按钮,我认为这是一个不错的选择。 如果是蓄电池供电设备,则灵敏度会降低。 您可以参考以下内容:

    software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,周三:

    感谢您的支持。

    我理解这个。

    此致,
    Sasaki