各位专家,您好!
我的客户希望开发一个带有多个接近按钮的遥控器。
按钮大小将为15 mm x 30 mm。
每个按钮(垫)之间的建议间距是多少?
此按钮可以检测到的最大距离是多少?
此致,
Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好!
我的客户希望开发一个带有多个接近按钮的遥控器。
按钮大小将为15 mm x 30 mm。
每个按钮(垫)之间的建议间距是多少?
此按钮可以检测到的最大距离是多少?
此致,
Sasaki
您好,Sasaki:
如果您需要2 3 mm 检测范围,我将支持相互模式。 以下是相互模式和自我模式之间的区别:
|
功能 |
自电容式检测 |
相互电容检测 |
|
设计和布线困难 |
简单 |
复杂 |
|
受到接地金属外壳的影响 |
是的 |
否 |
|
受到未接地金属外壳的影响 |
否 |
是的 |
|
根据按钮结构通过CNI测试(EMC)级别 |
10Vrms |
3V有效值 |
|
支持高密度按钮 |
否 |
是的 |
|
防水和防雾性能 |
低 |
高 |
|
支持金属触点 |
是的 |
否 |
|
车轮或滑块性能 |
高分辨率 |
低分辨率 |
|
接近感应距离 |
> 10 cm |
<3- 4 cm |
|
支持触摸屏功能 |
否 |
是的 |
按钮之间的距离取决于您的螺纹保持器设置。 正常相互模式可达到高密度按钮
1.对于自模式按钮,取决于GND布局。 如果遥控器非常小。 您绝对不能避免按钮周围没有GND层。 而且它不能达到高按钮密度。 我认为距离应该是1.5 cm。
2.对于交互模式按钮,我认为这是一个不错的选择。 如果是蓄电池供电设备,则灵敏度会降低。 您可以参考以下内容: