请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP-EXP430FR2355 主题中讨论的其他部件: MSP430FR2355
所附的屏幕截图 对我遇到的问题非常清楚。
我在 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad上试用MSP430FR2355上的UART。 我已将WFP 4.3 设置为UART Tx字符'A'或0x41。 示波器直接从 LaunchPad上的TXD管座针脚读取正常-我得到一致的'A',示波器上的正时似乎近乎完美。 但当我放回跳线并从CCS (或任何其它终端程序)终端读取时,我会看到一 个倒置的感叹号 '¡'。 只有当我终止或启动端口时,我才会在Tx-ing再次 出现奇怪的符号 '¡'之前偶尔收到'A'
扩展ASCII:'¡' = 173 = 1010.1101万
ASCII: 'A'= 65 = 100.0001万
我看不出它们的位 模式 1010.1101万和 100.0001万之间有什么不同...所以我完全不知道 发生了什么。
可能是什么原因导致了这种情况, 或者 我还能做些什么来进行故障排除?