This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:MSP-EXP430FR2355 LaunchPad上的UART向计算机发送不同的字符

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1090071/msp-exp430fr2355-the-uart-on-msp-exp430fr2355-launchpad-sends-different-character-to-computer

部件号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他部件: MSP430FR2355

所附的屏幕截图 对我遇到的问题非常清楚。  

我在 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad上试用MSP430FR2355上的UART。  我已将WFP 4.3 设置为UART Tx字符'A'或0x41。  示波器直接从 LaunchPad上的TXD管座针脚读取正常-我得到一致的'A',示波器上的正时似乎近乎完美。  但当我放回跳线并从CCS (或任何其它终端程序)终端读取时,我会看到一 个倒置的感叹号  '¡'。  只有当我终止或启动端口时,我才会在Tx-ing再次 出现奇怪的符号 '¡'之前偶尔收到'A'

扩展ASCII:'¡' = 173 =  1010.1101万

ASCII: 'A'= 65 =  100.0001万

我看不出它们的位 模式 1010.1101万和 100.0001万之间有什么不同...所以我完全不知道 发生了什么。

可能是什么原因导致了这种情况, 或者 我还能做些什么来进行故障排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以尝试使用更低的波特率(如9600)吗? 我们可以 了解此问题是否与波特率有关。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针脚上是否连接了其他任何连接? 连接跳线后,示波器上的信号是否会改变?