请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2633 我有一个大量擦除的MSP430FR2633开发板(Captivate),我希望该开发板无需执行测试/重置即可自动进入BSL模式。 在开机后的10秒内,我向地址0x48发送了一个写入命令,但我收到了一个NAK。 我已经尝试将命令延迟一秒钟,但仍然看到相同的结果。 我缺少什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个大量擦除的MSP430FR2633开发板(Captivate),我希望该开发板无需执行测试/重置即可自动进入BSL模式。 在开机后的10秒内,我向地址0x48发送了一个写入命令,但我收到了一个NAK。 我已经尝试将命令延迟一秒钟,但仍然看到相同的结果。 我缺少什么?