This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:I2C BSL NAK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/574456/msp430fr2633-i2c-bsl-nak

部件号:MSP430FR2633

我有一个大量擦除的MSP430FR2633开发板(Captivate),我希望该开发板无需执行测试/重置即可自动进入BSL模式。 在开机后的10秒内,我向地址0x48发送了一个写入命令,但我收到了一个NAK。 我已经尝试将命令延迟一秒钟,但仍然看到相同的结果。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,逻辑分析器报告的是0x90地址,而不是0x48。

    此致,

    Peppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址移位1位。 最后一位是R/W -这是标准的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,我被骗了,因为我的逻辑分析器GUI只在7个地址位上对地址进行解码。
    另一个猜测是:不需要的WFP 1.5 故障可能被误认为是一个起始位,可能会将BSL功能锁定到UART,直到下一次重置。
    此致,
    Peppe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是,在您的第一个SDA下降边缘之前出现不必要的低脉冲...
    第页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照Peppe的建议,您能否提供硬件连接示意图? 虽然200 kHz应该工作正常,但您是否也尝试过改变I2C时钟速度? 请确保UART BSL通信接口没有干扰,并且在设备通电10秒之前发送命令。 链接至BSL用户指南(SLAU610)供我们参考: www.ti.com/.../slau610b.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用100kHz和400kHz。

    连接非常简单。 我有一个FR5739启动板连接到FR2633 EVM,4.7K上拉电阻连接到SCL (将WFP 1.7 连接到WFP 1.3)和SDA (1.6 WFP连接到WFP 1.2)。 我正在尝试对FR2633进行编程。

    我的客户使用自定义板获得了相同的结果。 请在您的设置中尝试一下吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lenio,

    我的设置中的BSL资源存在单独的问题,因此我将联系一些BSL专家来帮助支持此问题。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio,

    来自我们的BSL专家:“对于所有MSP430器件,无论其为空或已编程,我们始终必须通过TST和RST引脚中的调用序列进行调用。” 我要求澄清,因为此声明似乎与《MSP430FR4xx/FR2xx BSL用户指南》的第3.5 节相矛盾。

    编辑:此问题正在内部调查,请稍候以寻求解决方案。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下Jace Hall的答复,其中反映了这一问题的现状: e2e.ti.com/.../218.0029万

    此致,
    Ryan