This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6777:闪存多组功能

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP430F6777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571615/msp430f6777-flash-multiple-bank-capability

部件号:MSP430F6777
主题中讨论的其他部件: MSP430F6779

您好,

我正在为我们的计量应用评估MSP430F6777IPZ。 我已经看到两个闪存库可用,每个闪存库的128 KB 大小各不相同。 我们需要每5分钟存储一次计量数据。 是否可以使用任何一个库来动态存储计量数据。 在代码从bank1执行时,是否可以从bank2写入或读取数据。 使用闪存库是否有任何限制?

它是否支持RS-485 2线半双工传输接口,我在 数据表中看到了一些可用的UART

此外,是否有计量API库可用于  MSP430F6777IPZ。 我看到其他一些芯片具有计量库支持

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:
    您肯定可以将数据存储在闪存中。 下面的线程中有一个简单的示例,以及指向更多示例的链接。
    e2e.ti.com/.../3.8565万。

    您可以在代码在另一个银行执行时执行银行擦除,但不能执行其他操作。 请参阅7.3 www.ti.com/.../slau208p.pdf部分

    我能想到的唯一限制是:您需要修改链接器文件以确保您的代码存储在指定的银行中。 请告诉我,您是否需要相关指导,以及您使用的是IAR还是CCS。 此外,闪存具有有限的r/w循环次数(与其他类型一样),最小值为1万 ,但通常可以实现10万。 有关Flash的更多信息,请访问 :www.ti.com/.../slaa334a.pdf

    就RS-485而言,这是可以实现的,但需要数据转换器。

    我们有一个计量库,叫做EnergyLib。 请查看以下TI设计及其附带的软件包。 它应降级如何为F6779(A)构建它。
    www.ti.com/.../TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

    最后,如果您正在考虑使用F6779,我强烈建议您使用F6779A,它基本上是相同的器件,并修复了许多勘误表。 关于这些差异的报告,见 www.ti.com/.../slaa666.pdf


    如果您有任何疑问或需要其他东西,请告诉我:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Cameron Lafollette的宝贵回应。

    让我了解一下您提供的链接的详细信息。 顺便说一句,如果我想每5分钟写入一次数据,并且如果最大写入周期被指定为10万 ,那么在347天后(每小时12次*每天24次)它是否会耗尽? 如果 写入频率不是很重要,我认为应该降低写入频率

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我们可能会采用尚未最终确定的IAR。 如果我们使用多个库功能,则可能需要更改链接程序脚本。 我希望得到这方面的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:
    您的计算是合理的。 您可以实施磨损平衡。 Jens-Michael Gross给出了一个例子: e2e.ti.com/.../37.8786万。

    也就是说,我强烈建议查看我们的FRAM产品组合。 它具有10^15的写入寿命(9.5 十亿年),写入速度更快,功耗更低以及众多其他优势。 有关FRAM www.ti.com/.../what_is_fram.page的详细说明,请查看此链接

    了解一下256 KB FRAM和LEA (执行信号处理操作的速度比ARM Cortex-M0快40倍) www.ti.com/.../MSP430FR5994

    如果这不能满足您的需求,请告诉我您认为F6667最具吸引力的方面,我将了解我能找到的方面。 如果这些是您不想公开透露的详细信息,请随时给我PM。

    就链接器而言,请浏览我们的Wiki网页,了解如何将变量存储在特定的内存位置: processors.wiki.ti.com/.../Placing_Variables_in_Specific_Memory_Location_-_MSP430

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我在计算中犯了一个错误...在FRAM中,读数也是破坏性的,因此将接近30年! 寿命还不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Chris,
    我只是想看看这里的情况怎么样? 如果您还需要其他信息,请告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Cameron LaFollette,

    很抱歉回复太晚,我们正在使用F6667评估要求。 使用外部FRAM可能对我们来说足够了,因为它具有10^15个写入周期。 在我们尝试使用能量计量应用时,F6667是首选。 您是否可以推荐能够与F6667连接的FRAM芯片(首选尺寸将小于64 KB)

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    这取决于您需要的最小内存大小是多少? 我们有2,4,8,16,32, 和64+KB大小。 此外,F6667上还会保留哪些通信资源。

    我包括了一个参数搜索,它按升序价格列出了我们在64 KB 下的FRAM芯片。 www.ti.com/.../products.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,
    关于此问题,我还有什么可以帮您的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    我将关闭此线程。如果您需要其他信息,请告诉我! :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Cameron:

    感谢您的宝贵支持。 我们正继续发展这种芯片。 如果我们遇到问题,请进一步支持

    谢谢你

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Cameron Lafollette,

    我们正计划采用这种芯片。 您是否可以为同一产品推荐开发套件?

    它是否能够使用 www.ti.com/.../MSP-EXP430F5529LP测试大多数MSP430F6777功能(计量ADC除外) 。我们需要在实际主板启动之前测试一些基本功能。

    谢谢你
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    您可以用它来大致了解MSP,但测试它的最佳方法是使用目标板,因为F5529和F6777有其它差异,如电源系统,RTC以及您提到的ADC。

    以下是指向目标板的链接。 您将需要使用MSP430F6779 (随附)。 如果继续使用MSP430F6777,我强烈建议使用F6777A,因为这是我们提供的最新版本的此部件,并且与旧部件相比,它将具有多个增强功能。
    www.ti.com/.../msp-ts430peu128
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    我现在要结束这个问题。 如果您需要进一步的帮助,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Cameron:

    感谢您的回复。 正如您所建议的,我们更喜欢使用MSP430F6777AIPEU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Cameron:

    感谢您的支持。 如果有更多的疑问,我会将其添加为单独的线程