主题中讨论的其他部件: MSP430WARE, MSP-EXP430FR5994, TIDA-0.1172万
尊敬的TI:
我目前使用的是FR5969 48引脚部件,希望使用FRAM系列中更大的内存设备。 我在2017年第一季度看到了一篇80引脚版本的帖子。 48引脚型号何时提供?
我似乎找不到任何关于此部件的信息,这些信息可以直接更换。
谢谢!
-Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的TI:
我目前使用的是FR5969 48引脚部件,希望使用FRAM系列中更大的内存设备。 我在2017年第一季度看到了一篇80引脚版本的帖子。 48引脚型号何时提供?
我似乎找不到任何关于此部件的信息,这些信息可以直接更换。
谢谢!
-Jim
您好,James:
很抱歉耽误你的时间,因为我不在办公室。 我刚刚下了100张订单。 非常感谢您在此问题上的帮助。
我有几个技术问题,因为我有您在线上;
我目前使用的是FR5969部件,FR5994 应该是一个直接更换部件。 我使用TI FRAM实用程序在3.5 模式下安装了FR5969 -所有功能都很好。
我希望我可以继续在这一新部件上使用TI FRAM实用程序- FR5994。 有可能吗? 另外,我想在1.8VDC的电压下使用此部件,以获得最低电流。所以...
我注意到《混合信号微控制器指南》中的表格仅显示2.2 VDC和3.0 VDC的电压。 我认为在1.8VDC的电压下,SVS和所有其它数据都可以正常工作吗? 有了这句话:
是否使用1.8V电源:
影响最大工作时的时克频率?
影响睡眠模式选项?
提高唤醒时的总功率?
与较高的电源电压相比,是否限制了任何其他能力?
通常,为什么不提供1.8V数据? 是否随机提供了数据点?
感谢你的帮助。
-Jim Patten
您好,Jim:
由于我不在办公室,对延迟表示抱歉。 我刚刚下了100张订单。 非常感谢您在此问题上的帮助。[/QUOT]
没问题! 我很高兴您能够下单。
[报价用户="Jim Patten"]
我目前使用的是FR5969部件,FR5994 应该是一个直接更换部件。 我使用TI FRAM实用程序在3.5 模式下安装了FR5969 -所有功能都很好。
我希望我可以继续在这一新部件上使用TI FRAM实用程序- FR5994。 有可能吗? 另外,我想在1.8VDC的电压下使用此部件,以获得最低电流。所以...
[/引述]
您可以在MSP430FR5994上使用TI FRAM实用程序库,如 FRAM实用程序发行说明中的“器件支持”部分所述。
假设您已安装CCS和MSP430Ware,则可以在TI资源管理器的“MSP430Ware”->“库”->“FRAM实用程序”->“示例项目”->“CTPL”下找到专门用于FR5994的FRAM实用程序示例。 对于"LZ4"示例,默认设备为FR5969,但在项目属性下,我将设备更改为FR5994并成功重建项目。
我注意到混合信号微控制器指南中的表格仅显示2.2 VDC和3.0 VDC的电压。 我认为在1.8VDC的电压下,SVS和所有其它数据都可以正常工作吗? 通常,为什么不提供1.8V数据? 是否随机提供了数据点?[/QUOT]
2.2V和3.0V测试条件在我们的MSP430器件中是常见的。 除了这两个值处于工作范围的中间值之外,2.2V电平是写入某些(非FRAM)器件的闪存所需的最小电源电压。 FRAM器件的一个主要优点是,您可以在任何电源电压(包括1.8V)下运行到最高工作时钟频率并写入FRAM (但不要忘记等待状态)。 只要超过1.8V阈值(由SVS定义),设备就可以在1.8V的电压下工作。
有关FRAM器件(如FR5994)和传统基于闪存的器件(如F5529 )之间差异的详细信息,请参阅从MSP430F5xx和MSP430F6xx系列迁移到MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx系列用户指南。 有关PMM改进,请参阅第3.1 节。
如果这没有意义,请告诉我。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序
您好,Jim:
如果您查看数据表的第一页,1.8V的最小电源电压有一个脚注,指出此电平实际上是由SVS电平定义的。 接下来,如果您查看数据表中的表5-2,SVSH通电级别通常为1.88V,但设备间的电压可能从1.77V (最小值)到1.99V (最大值)不等。
现在,正如我前面提到的,当您在通电过程中越过SVSH电平时,只要它高于SVSH断电电平(通常为1.80V),您就可以在低于此电压的电压下工作(也如表5-2所示)。 在通电过程中,当达到SVSH水平,然后在短暂延迟后,BOR重置将被释放。 有关电源管理模块(PMM)和SVS级别的更多详细信息,请参阅 用户指南中的2.1 部分。
希望这是有意义的,但如果不清楚,请告诉我。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序
谢谢James,
是的,我看到了您提到的规格,并担心从图5-6看,温度和部件波动可能会在以1.8 电压运行时引起问题。 对于其它电压(即2.2V和3.0V),我看不到这些问题。
另外,查看表5-2,是否可以接收一批需要1.99 伏通电电压的微秒,以便通电和工作? 我想在大多数时候1.8 电压下一切都正常,我只是对批量供应和温度有顾虑。
很抱歉将此拖出来,但我从未在这种电压下运行过微控制器,并希望确保它在1.8V电压下工作,而不是正常断电或通电。
此致,
-Jim Patten
您好,Jim:
遗憾的是,我们只能提供所有设备的预期SVSH范围,但我们无法预测哪些设备会落在这些范围内。
使用MSP-EXP430FR5994 LaunchPad,我使用基本闪烁LED代码示例对其进行编程,移除板载仿真器和MSP430FR5994之间的所有跳线,将台式电源配置为1.7V,将正极线连接到3V3引脚,将地线连接到GND引脚, 已打开电源,然后提高电压。 达到1.88V后,LED1开始闪烁。 接下来,我将电源电压降低到1.8V,LED1继续闪烁(已经闪烁了半小时)。 如果电源电压降低任何一个较低的值,LED1将停止闪烁,表明设备已断电。 接下来,我将电压提高到1.8V,但LED1没有打开,因为SVSH电平没有超过。 过了1.88V (数据表中的典型SVSH电平)后,LED1再次开始闪烁。 对于我的设置,我只使用工作台上显示的电压值进行快速测试。 我没有连接万用表进行确认,但我认为它非常非常接近。 另外,我刚刚在环境温度下检查了这个问题。
也许,您可以禁用SVSH,使其完全依赖于BOR-级别,即1.66V (最大值)。 但是,SVSH在所有电源模式(包括启动期间)中默认启用,但也可以在LPM2,LPM2,3.5 ,和4.5 中关闭,如用户指南中的第2.2 .................2节所述。
基本上,您可以在1.8V的电压下工作,但该器件在启动时仍要求电源电压超过1.88V (典型值)。
希望这更有意义。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序
您好,James:
感谢您的所有意见和努力回答我的问题。 我希望用1.8 稳压器为我的整个目标提供动力,让整个过程都很快乐。 我现在倾向于以2.2 伏特电压跑步,因为这似乎是最安全的方式。
在我当前的项目(FR5969)中,我在3.3 伏特下运行微控制器,并且必须使用1.8 伏特胶水逻辑(GPS芯片等)的电平转换器。 为了缓解这一问题,当我跳到新的FR5994时,计划 在1.8 VDC上运行目标,但它似乎有点不可靠和/或增加了电路,以确保微型的1.8VDC电源。
再次感谢。
此致,
-Jim Patten