请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA
您好,
我正在使用MSP-EXP430F5529LP (EZ-FET lite)作为编程器,通过CCS对MSP430G2553微控制器进行编程。
我可以调试程序,但当我停止调试时,断开启动板后,当我重新连接启动板并打开控制器电源时,它不会在控制器上运行代码。
EZ-FET似乎没有写入MSP430G2553的闪存。 是否有任何方法可以写入闪存,以便我可以独立使用我的控制器。 我没有MSP430G2553启动板,所以我想使用MSP430 F5529启动板的EZ-FET lite。
此外,还可以使用Energia使用EZ-FET lite对MSP430G2553微控制器进行编程。 我能不能通过编译Energia草图生成一些目标文件,该草图可直接用于使用EZ-FET lite对控制器进行编程。
谢谢