This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:使用EZ-FET lite对MSP430G2553微控制器进行编程时遇到问题

Guru**** 2550730 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576673/msp430g2553-getting-trouble-in-programming-msp430g2553-micro-controller-using-ez-fet-lite

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LPENERGIA

您好,

我正在使用MSP-EXP430F5529LP (EZ-FET lite)作为编程器,通过CCS对MSP430G2553微控制器进行编程。

我可以调试程序,但当我停止调试时,断开启动板后,当我重新连接启动板并打开控制器电源时,它不会在控制器上运行代码。

EZ-FET似乎没有写入MSP430G2553的闪存。 是否有任何方法可以写入闪存,以便我可以独立使用我的控制器。 我没有MSP430G2553启动板,所以我想使用MSP430 F5529启动板的EZ-FET lite。

此外,还可以使用Energia使用EZ-FET lite对MSP430G2553微控制器进行编程。 我能不能通过编译Energia草图生成一些目标文件,该草图可直接用于使用EZ-FET lite对控制器进行编程。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tarun,
    您能否使用CCS中的内存浏览器验证ez-FET写入的位置?

    如何将G2连接到电源?

    我不确定Energia的部分,但我会让专家回讲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tarun,

    Energia中的G2 LaunchPad支持通过 eZ430 (位于G2 LaunchPad上)硬编码进行编程。  

    您可以尝试一下:

    1. 在boards.txt中,将 MSP-EXP430G2553LP.upload.protocol从RF2500更改为tilib
    2. 遵循 此线程中的解决方法:

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我找到了第一个问题的解决方案。 除了调试和运行按钮外,UI上还有一个"加载"按钮。 以前我错过了那个步骤。 当我单击加载按钮时,它会将程序闪烁到控制器中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢罗伯特,
    这很有帮助,但我有一个疑问。
    该线程介绍了G2553 launchpad,在G2553 Launchpad的boards.txt文件中,默认上载协议是RF2500,将设置为tilib。
    但我使用F5529 Launchpad作为程序员,对于F5529 launchpad,默认上传协议是dslite。 我是否可以将其更改为tilib? 因为defaultt不是RF2500,就像G2553一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tarun,

    您应该能够将其更改为tilib,但必须遵循此主题中发布的变通办法: e2e.ti.com/.../211.7115万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarun,
    Robert的回复是否解决了您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarun,
    我要结束这个。 如果您的问题未得到解决,只需响应此线程,它将重新打开。