This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5229:当CPU以25MHz运行时,MSP430具有异常波形

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576240/msp430f5229-msp430-has-abnormal-waveform-when-cpu-run-at-25mhz

部件号:MSP430F5229

大家好,

我正在使用下面的TI EVM (CC256x音频接收器板)并将I2C信号测量为黄色标记。

我使用MSP430的I2C主示例代码并将CPU速度设置为25M。 请参阅下面的参考代码。

e2e.ti.com/.../msp430f522x_5F00_I2C_5F00_test.c

我发现异常信号,如下所示。

请问您对I2C的异常信号有什么建议?

谢谢

谢谢,致以诚挚的问候

C.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您谈论的是通道1轨迹中的故障/峰值? 由于I2C在正时钟边缘采样,因此在负时钟边缘期间数据线上的峰值应不是一个大问题。 您是否可以在波形以原始时钟频率运行时提供波形,以便我们进行比较? 您还应检查是否不是范围内的连接问题-尝试使用接地弹簧夹代替鳄鱼/带尾线,使用接地垫尽可能靠近您正在探测的i2c引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好IImars。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我用过的接地垫越近 越好,异常信号和以前一样。

    请参阅下面的快照,了解以原始速度进行的杯形跑。

    谢谢

    此致

    C.S.(心量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确定信号 故障来自MSP430,则应寻求组织中MSP430团队的帮助(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C.S.,您好!

    我也注意到SDA线路上的这种故障,它只发生在SCL的第一个下降边缘,所以正如Ilmars所提到的,它不应该影响I2C通信。 这可能是I2C状态机在开始控制SCL并确定要发送的正确从属地址时短暂释放SDA线路的结果,无论以何种速率线路都能快速恢复,因此不会因此而损坏数据位。

    此致,
    Ryan