主题中讨论的其他部件:MSP430G2553, MSP430G2955
您好,
在哪里可以获得MSP430F5438A和MSP430G2553的Tjmax (最大结温)信息?
客户询问此问题
此致,
TED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在哪里可以获得MSP430F5438A和MSP430G2553的Tjmax (最大结温)信息?
客户询问此问题
此致,
TED
您好,Cameron,
LG集团还要求提供其他资料。 以下是他们所需要的信息。您能告诉我这些信息吗?
用于MSP430F5438AIPZR
最大功耗
PD[W]:
-来自HTOL测试
适合:
至[℃]:
测试点:
-激活能量
EA [EV]:
用于MSP430G2553IPW28
热阻
θja [℃/W]:
θjc [℃/W]:
最大功耗
PD [W]:
-激活能量
EA [EV]:
-接点温度
Tjmax [℃]:
-来自HTOL测试
适合:
谢谢Uwe。
卡梅伦,这是我得到的。
只剩下4个参数。
用于F5438A的PD
适用于G2553的PD
G2553的Tjmax
G2955的Tjmax (Ernest请求)
谢谢!
•用于MSP430F5438AIPZR
最大功耗
PD[W]:
-来自HTOL测试
适合:1.7
至[℃]:125
测试点:1000小时
-激活能量
EA [EV]:0.7
用于MSP430G2553IPW28
热阻
θja [℃/W]:72.2
θjc [℃/W]:18.3
最大功耗
PD [W]:
-激活能量
EA [EV]:0.7
-接点温度
Tjmax [℃]:
-来自HTOL测试
适合:2.9