This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430G2553:这2个器件的Tjmax (最大接点温度)?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430F5438A, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575939/msp430f5438a-msp430g2553-tjmax-junction-temperature-max-for-these-2-devices

部件号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553MSP430G2955

您好,

在哪里可以获得MSP430F5438A和MSP430G2553的Tjmax (最大结温)信息?

客户询问此问题

此致,

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,
    对于F4338A,请参阅第5节,表5.1。

    对于G部分,我需要提交一个特殊请求。 这是为谁服务的?
    我们通常不会将其指定为价值行零件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LG电子要求提供此数据。 您能否通过电子邮件共享此数据?

    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted,

    我说"通常不说明这一点",意味着必须对其进行测试。 完成后,我可以通过e2e分享。 :-)

    2553的哪个软件包?

    他们是否还想指定特定的功率级别?  

    或者它们是否具有特定的功率模式,电压和速度?

    一旦我有了这些数据,我就会提交请求,但运行测试需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    封装:MSP430G2553IPW28
    他们使用的电压:3.3V
    电源模式:活动模式
    速度:16MHz
    他们只想获得典型的Tjmax数据F5438A。

    此致,
    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    LG集团还要求提供其他资料。 以下是他们所需要的信息。您能告诉我这些信息吗?

    用于MSP430F5438AIPZR

    最大功耗

    PD[W]:

    -来自HTOL测试

    适合:

    至[℃]:

    测试点:

    -激活能量

    EA [EV]:

    用于MSP430G2553IPW28

    热阻

    θja [℃/W]:

    θjc [℃/W]:

    最大功耗

    PD [W]:

    -激活能量

    EA [EV]:

    -接点温度

    Tjmax [℃]:

    -来自HTOL测试

    适合:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,
    我正在尝试为您跟踪所有这些,但我们可能无法对所有这些进行描述。

    对于G2553
    Theta JA是72.2 ,Theta JC (Top)是18.3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron:

    我在AA的一位客户也请求MSP430G2955的Tj最大值。
    如果您已经完成测试,能否通过电子邮件向我和Ted提供测试结果?

    对于我的客户,他们需要的最大温度超过95C Tj (F5xx/F6xx数据表)。
    在一周内完成这项工作对我来说非常重要。

    对于我的案例,客户使用具有3.0V,1MHz的MSP430G2955IRHA40,并且仅使用活动模式。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,
    我们的设备的可靠性数据可在此处找到:
    www.ti.com/.../estimator.tsp

    MSP430F5438AIPZR:安装率:在EA 0.7eV和测试读取点下的1.7 安装时间为1000小时。
    MSP430G2553IPW28:配合率:在EA 0.7eV和测试读取点处的2.9 配合为1000小时。

    请考虑上述链接下的数据免责声明。

    此致Uwe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Uwe。

    卡梅伦,这是我得到的。

     只剩下4个参数。

    用于F5438A的PD

    适用于G2553的PD

    G2553的Tjmax

    G2955的Tjmax (Ernest请求)

    谢谢!

    •用于MSP430F5438AIPZR

    最大功耗

    PD[W]:

    -来自HTOL测试

    适合:1.7

    至[℃]:125

    测试点:1000小时

    -激活能量

    EA [EV]:0.7

    用于MSP430G2553IPW28

    热阻

    θja [℃/W]:72.2

    θjc [℃/W]:18.3

    最大功耗

    PD [W]:

    -激活能量

    EA [EV]:0.7

    -接点温度

    Tjmax [℃]:

    -来自HTOL测试

    适合:2.9