This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:从外部为MSP432供电

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575452/msp432p401r-powering-msp432-externally

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:CC3100

您好,

我想通过外部电源连接MSP432。

我应该使用连接到J7的5V直流电池还是连接到J6的3.3V电池?

在MSP432上连接外部电源而不是USB笔记本电脑电源时,是否需要进行任何其他更改?

我的msp432也连接到CC3100 WiFi扩展 器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     MSP432P401R器件 由3.3 V供电。  我 建议使用3.3 V电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想知道这对您是否有效?  您是否有关于为设备供电的其他问题?

    除非您对此有进一步的疑问,否则我将很快结束此话题。