This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:Captivate是否需要外部晶体?

Guru**** 2535100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577239/msp430fr2633-is-external-crystal-needed-for-captivate

部件号:MSP430FR2633

您好,champs:

对于作为Captivate控制器的最低配置(BOM),是否需要外部32.768kHz晶体XT1?

什么是应用程序,需要XT1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DJ-NG:

    Captivate技术不需要外部32 kHz XT1。 最大的优点是超低功耗优化,但内部的REFO或VLO可用于实现LPM3/4。 缺点是,与晶体选项相比,两者的准确度会略有下降,而REFO将消耗略高的电流。 更多信息请参阅Captivate技术指南的设计指南/超低功耗部分。

    此致,
    Ryan