This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:用于学习嵌入式编程的开发板

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576964/starterware-development-board-for-learning-embedded-programming

工具/软件:Starterware

我需要为我的项目选择开发板(与Arduino不同,正如我的教授所说)。

我的项目包括太阳能电池板,开发板,鱼缸电阻器,逆变器和一些典型的交流用电设备。

我想在一段很长的时间(几个月)内测量光伏面板参数(电压,电流,亮度)并处理这些数据,以便确定性能等质量标志物,从而节省成本...等等
之后,我想通过逆变器将太阳能电池板连接到一些交流用电设备,然后直接连接到鱼缸电阻器。所以典型的情况是...我没有交流用电设备,或者我有剩余电力->我开始加热水箱中的水。

我只知道对Arduino进行编程 (以及标准库)。我想开始学习新主板上的嵌入式编程,但我不知道该选择什么。对于这个项目,我可能必须在C#.NET中开发一个接口。我将通过串行端口将GUI与开发主板连接起来。

我曾经在想 像http://www.ti.com/tool/msp-exp430fr5994#1这样的东西 ,但我不知道这个社区有多大,以及是否有教程等。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian,
    我将把此主题转到MSP430论坛,那里的专家可以提供更好的帮助。 MSP430生态系统得到了良好的支持,并且在线提供了大量材料/教程以及CCS中的综合示例。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多MSP430板(Energia)的Arduino兼容库,并且可以通过直接对Atmel处理器进行编程来避免Arduino硬件上的Arduino库。

    我想你的教授也不想得到什么?


    MSP430主板的最大论坛是这一个和 43oh论坛。 有关教程,请参阅 MSP430培训类别中的维客页面