工具/软件:Starterware
我需要为我的项目选择开发板(与Arduino不同,正如我的教授所说)。
我的项目包括太阳能电池板,开发板,鱼缸电阻器,逆变器和一些典型的交流用电设备。
我想在一段很长的时间(几个月)内测量光伏面板参数(电压,电流,亮度)并处理这些数据,以便确定性能等质量标志物,从而节省成本...等等
之后,我想通过逆变器将太阳能电池板连接到一些交流用电设备,然后直接连接到鱼缸电阻器。所以典型的情况是...我没有交流用电设备,或者我有剩余电力->我开始加热水箱中的水。
我只知道对Arduino进行编程 (以及标准库)。我想开始学习新主板上的嵌入式编程,但我不知道该选择什么。对于这个项目,我可能必须在C#.NET中开发一个接口。我将通过串行端口将GUI与开发主板连接起来。
我曾经在想 像http://www.ti.com/tool/msp-exp430fr5994#1这样的东西 ,但我不知道这个社区有多大,以及是否有教程等。
提前感谢您的参与。