This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:XT1CLK与REFOCLK

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576238/msp430f5659-xt1clk-vs-refoclk

部件号:MSP430F5659

您好,

内部REFOCLK与典型的外部50 ppm晶体振荡器相比,在以下方面如何:(i)准确度,(ii)电流消耗,(iii)稳健性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Boaz Aizenshtark">部件号: MSP430F5659

    您好,

    内部REFOCLK在以下方面与典型的外部50 ppm晶体振荡器相比如何:(i)精度,(ii)电流消耗,(iii)稳健性?[/QUOT]

    一般来说,MSP430内部时钟源与外部XT1/XT2相关的功耗和精度较低。 如果您对准确性有问题,请直接使用XT2或拆分使用XT2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Zrno。 您知道它的精确度(单位为ppm)吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于XT1/2,精度是晶体的精度之一。
    此致,
    Peppe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还应考虑以下几点:
    精度较差:针对1.5 3 % 的典型REFO (来自数据表第62页),针对XT1的0.005 % (=50ppm,您的选择);
    更差的电流消耗:REFO典型值为3uA (数据表第62页),典型值为3.2768万晶体振荡器典型值为<1uA;
    更好的稳定性:由于是内部(而不是基于晶体),REFO不会与外部晶体/盖跟踪发生耦合(在不良设计中甚至会导致XT1停止)。

    此致,

    Peppe