This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FETPro430-Lite中的每个版本的行为不同

Guru**** 2537240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571947/different-behavior-in-fetpro430-lite-each-version

主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP430F1232MSP-FET430UIF

您好,

以下版本中的FETPro430-Lite有不同的行为:

版本3.3 .........0:当按下“重置”按钮时,RST信号级别变为低

版本3.4 1:按下“重置”按钮时,RST信号电平不会变为低电平

您能告诉我如何通过版本3.4 .1将RST信号转至低电平吗?

如果您有任何疑问,请告诉我。

此致,
Kuramoto先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,克鲁伊夫!

    您可能还想向Elpotronic的某个人提出此问题。 他们也许可以立即回答这个问题。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramoto先生,
    您能告诉我您是MSP-FET (黑色)还是FET430UIF (灰色)吗?

    我将循环介绍我们的Elprotronic代表。


    另外,如果您告诉我您正在使用的MSP,我可以尝试重新创建和调试此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron

    感谢您的回复!
    我使用的是FET430UIF (灰色)和MSP430F1232。

    此致,
    Kuramoto先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron

    能否告诉我这方面的进展?

    此致,
    Kuramoto先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramoto先生,

    我已将您的更新转发给Elprotronic,正在等待更新。 但是,他们确实说他们正在进行这项工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron

    感谢您的回复。
    我再次尝试,但FET-PRO Lite (版本3.4 .1)不起作用。

    您能告诉我版本3.3 0和3.4 .1之间的区别吗?

    此致,
    Kuramoto先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试更新FET上的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron

    我尝试更新了MSP-FET430UIF上的固件,但FET-PRO Lite 3.4 4.1)上的固件不起作用。

    下表显示了FET固件和FET-PROVersion的组合结果。

    MSP-FET430UIF

    固件版本3.4 .2.7

    MSP-FET430UIF

    固件版本3.7 .1.0

    MSP-FET430UIF

    固件版本3.9 .1.0

    FET-PRO Lite

    版本3.3 .........0

    FET-PRO Lite

    版本3.4 ................................................................

    × × ×

    〇:当按下“重置”按钮时,RST信号级别变为低

    × :当按下“重置”按钮时,RST信号级别不会变为低

    我认为这不是FET版本的问题。

    此致

    Kuramoto先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron

    能否告诉我这方面的进展?

    此致,
    Kuramoto先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramoto先生,
    我让Elprotronic查看您提供的表格。 我希望能尽快得到最新情况。 :-)