This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:TLV温度校准值

Guru**** 2537290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575838/msp430fr2311-tlv-temperature-calibration-values

部件号:MSP430FR2311

MSP430FR231x是否在器件描述符TLV结构中存储了30C/85C温度校准值?

我看到1.5 6.13 部分列出的"ADC 1.5 -V参考电压,温度30°C / ADC"和"ADC-V参考电压和温度85°C",但不清楚这些是使用1.5V参考电压的温度传感器读数,还是仅仅是这些温度下的1.5V参考电压读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验,这些是使用1.5V参考的温度传感器读数。

    此致,

    Peppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以确认这一点。
    TLV "ADC 1.5 -V参考,温度"反映了在30C和85C时使用1.5V参考的ADC采样值。
    我将请求更新数据表中的措辞。

    此致
    Lukas