工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
在过去的几周里,我一直在努力使用MSP430FR5994和VEML6070来获得基本的I2C工作。 我的代码如下。
#include <MSP430-h>
#include <stdio.h>
/*
启动I2C与UV传感器。
*/
int MSB;
int lsb;
int test;
long uv数据;
int main (void){
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止看门狗计时器
//根据MCLK设备数据表的要求配置一个FRAM等待状态
//在配置时钟系统之前运行超过8MHz。
FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;//更改naccess-x值以添加正确数量的等待(每个数据表1个)
//设置XT1,32.768 kHz外部晶体
PJSEL0 = BIT4 | BIT5; //用于XT1
//禁用GPIO开机默认高阻抗模式以激活
//以前配置的端口设置
PM5CTL0 &=~LOCKLPM2;
//时钟系统设置
CSCTL0_H = CSCKEY_H; //解锁CS寄存器
CSCTL1 = DCOFSEL_0; //将DCO设置为1MHz
// SET SMCLK = MCLK = DCO,ACLK = VLOCLK
CSCTL2 =拉美经济体系_ LFXTCLK | SELS__DCOCLK | SELM__DCOCLK;
//在将频率更改为之前,按器件勘误表将除法器设置为4
//防止过冲瞬态的超出规格操作
CSCTL3 = DIVA__4 | DIVs__4 | DIVM__4;//将所有相应的clk源除以4,以获得勘误表
CSCTL1 = DCOFsel_4 | DCORSEL; //将DCO设置为16MHz
//延迟~10us,让DCO结算。 60个周期= 20个周期缓冲+(10us /(1/4MHz))
__DELAY周期(60);
CSCTL3 = DIVA__32 | DIVs__1 | DIVM__1;//时钟分频器(除以最大时钟)
CSCTL4 &=~LFxTOFF;
做
{
CSCTL5 &=~LFxTOFFG; //清除XT1故障标志
SFRIFG1 &=~OFIFG;
} 同时(SFRIFG1和OFIFG); //测试振荡器故障标志
CSCTL0_H = 0; //锁定CS寄存器
//配置USCI_B1用于I2C模式,发射器
UCB1CTLW0|= UCSWRST; //软件重置已启用
UCB1CTLW0 |= UCMODE_3 | UCMST | UCSYNC | UCSSEL__SMCLK;// I2C模式,主模式,同步,UCTR =0, SMCLK
UCB1CTLW1 |= UCASTP_2; //自动生成停止
//设置UCB1 (SDA和SCL函数,根据数据表)
P5DIR &=~(BIT0 | BIT1);
P5REN &=~(BIT0 | BIT1);
P5SEL1 &=~(BIT0 | BIT1);
P5SEL0 = BIT0 | BIT1;
//达到UCB1TBCNT后
UCB1BRW = UCBR9; //波特率= SMCLK /(0x0200h = 512十进制)
UCB1TBCNT = 0x0001; //要接收的字节数(5)
UCB1I2CSA = 0x18; //初始化地址
UCB1CTLW0 &=~UCSWRST;
UCB1IE |= UCNACKIE | UCTXIFG0 | UCRXIFG0;
//UCB1CTLW0 |= UCTXSTT;
//__bis_sr_register(LPM3_bits | GIE);
//test = 10;UCT1CSB/UCS1CWS0
;UCS1=~;UCS1CWS0;UCS1CWS0;UCS1= //停止更改寄存器
UCB1IE |= UCNACKIE | UCTXIFG0 | UCRXIFG0;
测试= 1;//获取MSB
UCB1CTLW0 |= UCTXSTT;//开始命令
__bis_sr_register(LPM3_bits | GIE);
UCB1LWCT0 |= UCS1WSB,
~读存器;UCS1WS= UCS1L1UCS1; //停止更改寄存器
UCB1IE |= UCNACKIE | UCTXIFG0 | UCRXIFG0;
测试=0;
UCB1CTLW0 |= UCTXSTT;//开始命令
__bis_sr_register(LPM3_bits | GIE);
printf("%d\n", MSB);
printf, sb"
uv数据=(MSB <<8)| LSB;
printf("%ld\n", uv数据);
__delay_cycles(1600万);
}
#if
defined(__TI_Compiler_version__)|| defined(___IAR_SYSTEMS _ICC__)
#Elima vector = EUvoid_B1_vector
__interid ISR_US_USE_ISR_
#endif
{
Switch(__偶 数_in_range(UCB1IV, USI_I2C_UCBIT9IFG))
{
案例USI_NONE: 中断; //矢量0:无中断
案例USI_I2C_UCALIFG:中断; //矢量2:ALIFG
案例USI_I2C_UCNACKIFG: //矢量4:NACKIFG
UCB1CTL1 || UCTXSTT; // I2C启动条件
中断;
案例USI_I2C_UCSTIFG:中断; //向量6:STTIFG
案例USI_I2C_UCSTPIFG:中断; //矢量8:STPIFG
案例USI_I2C_UCRXIFG3:中断; //矢量10:RXIFG3
案例USI_I2C_UCTXIFG3:中断; //矢量12:TXIFG3
案例USI_I2C_UCRXIFG2:中断; //矢量14:RXIFG2
案例USI_I2C_UCTXIFG2:中断; //矢量16:TXIFG2
案例USI_I2C_UCRXIFG1:中断; //矢量18:RXIFG1
案例USI_I2C_UCTXIFG1:中断; //矢量20:TXIFG1
案例USI_I2C_UCRXIFG0: //矢量22:RXIFG0
如果(test==1){
MSB = UCB1RXBUF;//获取MSB数据
}
否则,如果(Test==0){
LSB = UCB1RXBUF;//获取LSB
}
__BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_bits);
中断;
案例USI_I2C_UCTXIFG0: //矢量24:TXIFG0
//UCB1TXBUF = 0xE;// 0.111万,最长集成时间和ACK OFF,关机
__BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_bits);
中断;
案例USI_I2C_UCBCNTIFG: //矢量26:BCNTIFG
P1OUT ^= BIT0; //在WFP 1.0 上切换LED
中断;
案例USI_I2C_UCCLTOIFG:中断; //向量28:时钟低超时
案例USI_I2C_UCBIT9IFG:中断; //矢量30:第9位
默认值:break;
}
}
现在,忽略0x18地址。 根据VEML6070数据表,这是一个初始化时应读取的地址,但我尝试读取该地址会导致一个nack。
根据VEML6070的数据表,另外两个地址0x39和0x38是只读寄存器,并以MSB,LSB格式提供UV数据。
MSP对此代码的响应如下:
Arduino轮询相同地址的响应如下:
发送0x38地址时,Arduino接收ACK,而MSP430接收nack。
以下是我对此的看法:
- 为什么Arduino会定期暂停一个周期?
- 我是否必须像Arduino一样以100kHz工作? 我目前的工作频率接近32kHz,因为我认为这会增加我的成功机会。
- 我是否可以将MSP430FR5994的模式从标准模式更改为快速模式,反之亦然? 我在用户指南中没有看到任何有关更改模式的信息,因此我假定模式只是一个数字,无需更改代码。
- MSP430FR5994和VEML6070均可在3.3V逻辑上运行。 考虑到这一点,Arduino使用5V逻辑应该没有什么区别,对吗?
- 电压峰值是否是MSP绘图中的问题? 如果是,我该如何处理?
- 我在MSP图中看不到停止设置;这是否是因为我有一个固定点?
- 根据VEML6070的数据表,我认为我不需要初始化设备来访问数据寄存器。 您同意吗?
- 我没有看到主模块(Arduino)向VEML6070发送ACK,而VEML6070的数据表显示应该发生这种情况。 这似乎不是问题。
- 是否可以启用和禁用主接收器ACK?
- 我的MSP I2C信号与Arduino信号相比是否有任何不好的地方?
我组的一位成员在将SPI与MSP430集成时遇到同样的问题。 我们正在使用VEML6070的分支,它似乎使用10k电阻,而不是VEML6070数据表中建议的2.2k电阻。 我尝试了电阻分压器来降低上拉电阻的值,但这似乎不起作用。
运行代码时,我已确保所有寄存器都尽可能使用正确的值。 我已全面检查了引脚配置,时钟速度和eUSI_B1配置。
我的测试设置如下图所示。
黄灯接地,蓝灯接地,蓝灯接地5.1 ,绿色灯接地,绿色灯接地,绿色灯接地,绿色灯接5.0 我知道这不是最好的设置,但长度完全相同的导线和相同的上拉电阻适用于Arduino。
作为参考,Arduino是SparkFun RedBoard。
基本上,我需要帮助从使用I2C的VEML6070获取ACK。 我尝试过很多,但似乎没有获得积极的结果。
非常感谢您的帮助!