请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件:CC1101,ENERGIA
您好,
我正在尝试使用IAR嵌入式工作台对我的启动板进行编程,以执行与Serie.print (来自Energia)等效的操作。 基本上是对启动板上的TX/Rx UART引脚(WFP 1.1 ,P12)的打印语句。 我这样做是因为我想从CC1101 (使用SPI接口)接收我的启动板数据,并将该数据发送到TX/RX UART引脚到串行监视器。 我不能使用CCS或Energia作为我的最终产品。
如果有任何帮助,我们将不胜感激! 我一直在寻找资源,但一直找不到任何有用的东西。
最佳,
Eric