This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:IAR中与Launchpad的串行通信

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575485/msp430g2553-serial-communication-in-iar-with-launchpad

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:CC1101,ENERGIA

您好,

我正在尝试使用IAR嵌入式工作台对我的启动板进行编程,以执行与Serie.print (来自Energia)等效的操作。 基本上是对启动板上的TX/Rx UART引脚(WFP 1.1 ,P12)的打印语句。 我这样做是因为我想从CC1101 (使用SPI接口)接收我的启动板数据,并将该数据发送到TX/RX UART引脚到串行监视器。 我不能使用CCS或Energia作为我的最终产品。

如果有任何帮助,我们将不胜感激! 我一直在寻找资源,但一直找不到任何有用的东西。

最佳,

Eric