请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件: Energia
您好,
我正在使用MSP432P401R。
我想知道以下事项─
1.在哪里可以找到使用CCS编码MSP432的示例。
2.如何使用MSP432控制16x2 LCD? 我无法使用Energia 现有库进行此操作,因为它们仅与MSP430兼容。 CCS上是否有用于相同目的的库?
请告诉我如何对MSP432进行编程以控制16x2 LCD