This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:编码MSP432并将其用于控制LCD 16x2

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/574094/msp432p401r-coding-msp432-and-using-it-for-controlling-lcd-16x2

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: Energia

您好,

我正在使用MSP432P401R。

我想知道以下事项─

1.在哪里可以找到使用CCS编码MSP432的示例。

2.如何使用MSP432控制16x2 LCD? 我无法使用Energia 现有库进行此操作,因为它们仅与MSP430兼容。 CCS上是否有用于相同目的的库?

请告诉我如何对MSP432进行编程以控制16x2 LCD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,16x2并行LCD周围的大部分是5V CMOS部件,因此与432不直接兼容,432是一个仅3.3V的器件...除此之外,核心是标准ARM M4,驱动LCD只涉及驱动端口 (无计时器或外围设备),因此您可以轻松地调整为其他设备编写的代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:-
    我能够连接16x2液晶屏并对其进行编码。
    用于Energia 18版本
    1.从硬件-> Energia -> MSP430->库中复制液体水晶库
    2.将其粘贴到主库中。
    3.将连接器用作─
    连接-

    01 -接地 接地
    02 - VCC +5V
    03 -对比度接地
    04 - RS 引脚35 (P6_7)
    05 - R/W 接地
    06 - EN 引脚34 (P2_3)
    07 - DB0 接地
    08 - DB1 接地
    09 - DB2 接地
    10 - DB3 接地
    11 - DB4 引脚39 (P2_6)
    12 - DB5 引脚38 (P2_4)
    13 - DB6 引脚37 (P5_6)
    14 - DB7 引脚36 (P6_6)
    15 - BL+ +5V
    16 - BL - 接地