This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FE4272:是MSP430FW4272中提供的内置闪存

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FE4272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572690/msp430fe4272-is-internal-flash-memory-available-in-msp430fw4272

部件号:MSP430FE4272

在MSP430FE4272中,我们是否具有用于在运行时存储用户数据字节的内部可编程闪存? 以及如何在运行时将用户可编程数据存储到闪存中?  

谢谢!

达尔尚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darshan!

    设备有两个信息段(A和B),您可以使用它们来存储数据:

    我认为没有代码示例可用于写入此器件的闪存,但它与其他部件非常相似,因此只需从另一个MSP430下载代码示例,并查看用户指南第6章“闪存控制器”。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供MSP430FE4272芯片的信息闪存的详细数据表。

    我是否需要启用闪存频率? 因为许多代码(例如代码)启用了频率。

    如果是,那么我必须设置的频率是多少? 如果可能,请向我发送编程信息存储器的示例代码。

    谢谢!

    达尔尚。