This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:MSP430FR2632散热尺寸问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572293/msp430fr2632-msp430fr2632-thermal-size-issue

部件号:MSP430FR2632

您好,

我的客户必须使用MSP430FR2632散热尺寸。

文档未标记大小。

www.ti.com/.../mpqf124f.pdf

请帮助。

谢谢

Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashley!

    您在这里:

    数据表中确实缺少此信息。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dennis

    客户要求将此信息添加到我们的数据表中,以便通过质量团队的测试。

    我认为他们只需要一份表明此参数的TI官方文档。

    是否可以将其添加到数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey!

    很遗憾,我不能;)我不在TI工作,我只是一个客户。 您可以在数据表底部提交文档反馈。 或者 可以提供帮助。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey,Dennis,

    我将把这件事传达给文档团队,感谢各位的支持。 产品质量页面 上还提供了具有正确散热垫尺寸的CAD文件(.BXL):www.ti.com/.../quality

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,

    Dennis附上了一份与.BXL中的土地模式相冲突的pdf文件。 pdf格式表示散热垫为2.45x 2.45 +/-.1。 BXL中的散热垫是2.1 x 2.1 mm。 我相信TI从我的库中的另一个组件(bq2.4167万RGE)生产至少3种不同的RGE热垫尺寸,2.1 mm SQ,2.45 mm SQ (基于Dennis的附件)和2.8 mm SQ.

    这是我在两天内处理的第二个部件,我无法找到热垫数据,我觉得我可以信任它。 另一个是LMZ3.5003万RKG。 此零件的土地模式的.BXL已损坏。

    我知道TI建议客户下载.BXL以获得正确尺寸的散热垫。 这对我来说不是一个好的选择。 虽然我可以做到这一点,但这并不容易。 我不允许在我的互联网工作站上安装应用程序,因此我必须将其移动到我的工程工作站。 由于网络安全限制,实现这一点也不容易。 我必须为该零件创建地型,因为通过.BXL提供的地型不符合我们的标准,而且我们还需要3种地型可供使用,具体取决于组装板的复杂性和方法。 我还需要向我的客户和质量人员提供维度数据。 这也不能从.BXL完成。 请请求将热量数据重新添加到所有数据表中。

    我们非常感谢您提供的任何帮助,帮助您说服那些有权将散热垫尺寸放回数据表的人员。 同时,您能否验证MSP430FR2632RGE的散热垫是2.1 mm 正方形?

    谢谢!
    希拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis随附了一份PDF文件,该文件与.BXL中的土地模式相冲突。 pdf格式表示散热垫为2.45x 2.45 +/-.1。 BXL中的散热垫是2.1 x 2.1 mm。 我相信TI至少制造3种不同的RGE热垫板尺寸[/QUOT]

    非常有趣-感谢您提供的信息! 我们也会了解一下。