This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432调试器:无法调试或编程MSP432 Launchpad

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573908/ccs-msp432-debuggers-unable-to-debug-or-program-msp432-launchpad

部件号:MSP432-调试 程序
主题中讨论的其他部件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用MSP432P401R启动板和CCS 6.2 .0.0.005万。  突然,我无法对其进行编程或调试。 我甚至尝试了开箱即用的msp432示例。 我在调试控制台中收到以下错误。

Cortex_M4_0:*警告*:连接的设备不是MSP432P401R
Cortex_M4_0:Gel输出:内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:Gel输出:停止看门狗计时器
Cortex_M4_0:警告:在MSP432P401R上,当器件处于低功耗模式时,调试器无法检测到遇到断点。
在调试过程中单击暂停按钮,检查设备是否处于断点处。
Cortex_M4_0:闪存编程器:读取硬件版本失败。
Cortex_M4_0:不再支持您的XMS432P401R材料。 我们建议您通过在www.ti.com/product/MSP432P401R上订购样品,转向生产质量的MSP432P401R/M芯片。
Cortex_M4_0:文件加载器:内存写入失败:未知错误
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\Users\ABHAY\Desktop\CCS_Practice \test_432\Debug\test_432.out:加载失败。

我尝试在e2e论坛中搜索,我想我已经欺骗了MSP432。 因此,我尝试将MSP432重置为出厂设置,但在最后,当我尝试运行脚本菜单时,它显示没有任何脚本可用。

希望在这方面尽快得到帮助。

此致,

Amit Kotal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已经解决了问题。 问题在于选择正确的脚本进行重置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amit:

    感谢您发布您的解决方案,很高兴看到您能够如此快速地解决问题!

    此致,
    Ryan