主题中讨论的其他部件:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用MSP432P401R启动板和CCS 6.2 .0.0.005万。 突然,我无法对其进行编程或调试。 我甚至尝试了开箱即用的msp432示例。 我在调试控制台中收到以下错误。
Cortex_M4_0:*警告*:连接的设备不是MSP432P401R
Cortex_M4_0:Gel输出:内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:Gel输出:停止看门狗计时器
Cortex_M4_0:警告:在MSP432P401R上,当器件处于低功耗模式时,调试器无法检测到遇到断点。
在调试过程中单击暂停按钮,检查设备是否处于断点处。
Cortex_M4_0:闪存编程器:读取硬件版本失败。
Cortex_M4_0:不再支持您的XMS432P401R材料。 我们建议您通过在www.ti.com/product/MSP432P401R上订购样品,转向生产质量的MSP432P401R/M芯片。
Cortex_M4_0:文件加载器:内存写入失败:未知错误
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\Users\ABHAY\Desktop\CCS_Practice \test_432\Debug\test_432.out:加载失败。
我尝试在e2e论坛中搜索,我想我已经欺骗了MSP432。 因此,我尝试将MSP432重置为出厂设置,但在最后,当我尝试运行脚本菜单时,它显示没有任何脚本可用。
希望在这方面尽快得到帮助。
此致,
Amit Kotal