This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:如何将代码下载到微控制器?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573548/msp430g2553-how-to-download-the-code-to-the-microcontroller

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2

我是MSP430的初学者,不知道如何将代码下载到微控制器。

我也对JLink,JTAG,SWD和st-link感到困惑。 它们之间有什么区别?

在数据表的何处可以找到这些信息?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎与此处所述相同:

    HTTPS://community.st.com/thread/3.6975万-how-to-download-the-code-to-the-microcontroller

    这是你,还是不是?

    您可以检查JLink设备是否支持MSP430 -我猜不支持。 它主要用于ARM领域。

    SWD是JTAG的“缩减”版本,由ARM为其Cortex M器件定义。 MSP430器件不使用它。

    ST-Link是来自ST的JTAG/SWD调试适配器,适用于Cortex M和STM8器件。 MSP430也毫无用处。

    我建议从包含调试适配器的评估板开始,例如Launchpad板(如果您愿意,也可以是ST Discovery/Nucleo板)。 只需安装随附的驱动程序,您就可以了。 您可以稍后深入了解这些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    我正在使用MSP430G2553 Launchpad。 我将听取您的建议并尝试一下!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有MSP-EXP430G2 LaunchPad,则不需要任何其他硬件即可下载代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对-不确定我的建议是否符合预期。 Launchpad与其他评估板一样,已内置调试适配器,因此不需要额外的硬件。