请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2
我是MSP430的初学者,不知道如何将代码下载到微控制器。
我也对JLink,JTAG,SWD和st-link感到困惑。 它们之间有什么区别?
在数据表的何处可以找到这些信息?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是MSP430的初学者,不知道如何将代码下载到微控制器。
我也对JLink,JTAG,SWD和st-link感到困惑。 它们之间有什么区别?
在数据表的何处可以找到这些信息?
谢谢!
几乎与此处所述相同:
HTTPS://community.st.com/thread/3.6975万-how-to-download-the-code-to-the-microcontroller
这是你,还是不是?
您可以检查JLink设备是否支持MSP430 -我猜不支持。 它主要用于ARM领域。
SWD是JTAG的“缩减”版本,由ARM为其Cortex M器件定义。 MSP430器件不使用它。
ST-Link是来自ST的JTAG/SWD调试适配器,适用于Cortex M和STM8器件。 MSP430也毫无用处。
我建议从包含调试适配器的评估板开始,例如Launchpad板(如果您愿意,也可以是ST Discovery/Nucleo板)。 只需安装随附的驱动程序,您就可以了。 您可以稍后深入了解这些详细信息。