This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:LPM4中的高电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, ENERGYTRACE, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572938/msp430fr6989-high-current-in-lpm4

部件号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他部件: ENERGYTRACEMAX3232

我正在使用MSP430FR6989进行低电流应用。UC由CR2032电池供电

我正在使用

1]LCD段LCD

2] ADC

通道1接收来自运算放大器[温度感应]的输入,第二个通道用于监控9V电池的电压[6Mohm和3Mohm电阻分压器]

3]在捕获模式下计时器,用于对外部脉冲进行计数

我的问题是,在LPM4中,电流消耗约为300uA。我已在Energy Trace中检查,它是LPM4,仅运行RTC和ACLK。

我正在测量电流而不使用调试模式。

我不使用HFCLK,我应该将这些引脚连接到接地[目前它们已断开并处于低位]...

请建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优化功耗的方法包括减少在活动模式下花费的时间,尽可能长时间地保持在休眠模式,选择适当的MCLK频率,禁用LCD充电泵,禁用未使用的SVS,将所有IOS初始化为低驱动输出, 为低功耗模式启用ADC并降低DVCC。

    ACLK和RTC在LPM4中未处于活动状态,因此您要么实际处于LPM3中,要么通过GPIO中断唤醒。 用户指南中提供了未使用的针脚连接。 要正确测量电流,需要自由运行模式和断开UART跳线,请确保遵循所有EnergyTrace建议:

    应用报告SLAA603: www.ti.com/.../slaa603.pdf
    MSP博客: e2e.ti.com/.../energytrace-simplifies-low-power-optimization

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,问题出在板载MAX3232。虽然我 禁用了UART,但MAX3232充电泵持续消耗电流...移除后,电流接近~1uA。

    现在,我计划从MSP430端口引脚为MAX3232供电。这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到,MAX3232的典型电源电流为300 uA,可由MSP430 GPIO提供(MSP430FR6989数据表的表5-12)。

    此致,
    Ryan