请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR6989 主题中讨论的其他部件: ENERGYTRACE, MAX3232
我正在使用MSP430FR6989进行低电流应用。UC由CR2032电池供电
我正在使用
1]LCD段LCD
2] ADC
通道1接收来自运算放大器[温度感应]的输入,第二个通道用于监控9V电池的电压[6Mohm和3Mohm电阻分压器]
3]在捕获模式下计时器,用于对外部脉冲进行计数
我的问题是,在LPM4中,电流消耗约为300uA。我已在Energy Trace中检查,它是LPM4,仅运行RTC和ACLK。
我正在测量电流而不使用调试模式。
我不使用HFCLK,我应该将这些引脚连接到接地[目前它们已断开并处于低位]...
请建议...