This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:UC赢得并#39;未通电,保持复位

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572033/msp430fr5739-uc-won-t-power-up-stays-resettet

部件号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他部件:LP2985

您好,

我使用的LP2985 可调节5V至3V。

Cin为4,7u和Cou 10U,均为陶瓷。

问题是,我的MSP430FR5739在第一次连接到电源电压时不能通电。

如果我在10秒内断开连接并再次连接,UC将启动。

UC设置为24MHz。

如果我断开连接,请等待几分钟,然后再次连接,它将无法开机。

有趣的是,如果我使用另一个12伏电源,它工作正常。

UC在复位引脚上只有一个10k电阻器,不带电容。 它可用于12V,但不能用于5V。

所以我改变了调节器的盖子1uF,4,7u,10U,所有的组合。

没用。

然后我尝试更换重置引脚电阻器并添加一个盖子。

精选高效组合10k,150k,1 m ,带1U,4,7u,10U,100u。

什么都不起作用。

后来我换了另一个调节器,我不知道哪一个,仍然没有工作。

所以我不知道该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后,我尝试在一开始更改代码中的DCO时钟之前进行延迟,设置10毫秒到1秒之间的不同值。

    没用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drave:

    我在VCORE上看不到任何电容,因此您最有可能违反CVCC/CVCORE工作条件:

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我添加了470n VCC上限,总计为13U。 然后我添加了40k res+1n上限以重置。 还是一样的问题。 仅当我重新连接到电源电压时才工作。 还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Drave Dravenburgh"]然后我添加了40k分辨率+ 1n重置上限。

    我在P2P Proto板上安装了FR5739,没有res+ cap组合,它工作正常,因为此设备在复位引脚上有内部上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还试过了这家酒店

    很奇怪的问题,12伏电压正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原理图中有一个BLE112,它工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Drave:

    您是否在启动过程中监控了3V3导轨,以查看是否存在任何可能导致问题的意外电压峰值/骤降? 另外,您发现有多少台设备出现此问题?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Drave:

    让我们后退一步。 您看到了什么症状,让您知道MSP430未正确通电?

    你提到你有一个5V --> 3.3V电源和一个12V--> 3.3V电源。 这些是通过不同的LDO还是您正在更改LP2985的输入? 上面的屏幕截图来自12伏电源还是5伏电源?

    我还想了解新的MSP430如何响应。 由于VCORE上没有电容,所以部件损坏的几率很小。 是否可以用新的设备更换部件?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图来自5V电源。 LDO在12V和5V电源电压下均为LP2985。

    所以现在我尝试了5个不同制造商的3.3 LDO。 还是一样的问题。

    然后我从一开始就在VCORE制作了一个具有470n的新PCB,同样的问题。

    我不知道该怎么办。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我找到了解决方案,它与外设IC和初始化有关。

    我以为这是我的LDO,因为在另一个情况下,问题其实是LDO,所以我必须更改上限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Drave:

    很好地听到您找到了解决方案。 您能否进一步详细解释造成问题的原因?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这太具体了,UC正常通电,与LDO或Reset RES或CAP无关。
    这是一个编码问题。