This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:MSP-FET在Vcc上显示高电压

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452, MSP-FET, MSP-TS430PW28A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571263/msp430g2452-msp-fet-shows-high-voltage-on-vcc

部件号:MSP430G2452
主题中讨论的其他部件: MSP-FETMSP-TS430PW28A

大家好,

我正在调试MSP430G2452程序,它具有:

MSP-FET

MSP-TS430PW28A

IAR EW Kick 6.50 入门指南4

外部电源(2.8V)。

我使用JP1跳线将Vcc连接到外部电源,将Vcc返回到Vcc感应引脚(JTAG 4引脚)。

调试时,“设备信息”窗口通常以VCC的形式显示非常高的电压。

例如,窗口显示VCC电压为8.2V或65.5V!

原因外部电压显示为2.8V的良好值。

我想知道MSP-FET中发生了什么。

我非常担心FET使用外部电压时内部直流-直流转换器不受控制。

此致,

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Massa,

    能否提供显示此行为的IAR窗口的屏幕截图? 您是否正在使用全新的MSP-FET设备? 直流-直流转换器电路可能需要通过FET (JTAG引脚2)为系统供电,因此在使用外部电源时会产生错误的结果。 我将请MSP-FET专家确认这一点。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,感谢您的回复。

    我拍了一些实验板和屏幕截图的照片。

    在此屏幕截图中,我们可以找到65.5V和8.2V。

    它们对于MSP430来说似乎过高。

    此致,

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Massa,

    使用外部电源会绕过用于测量MSP-FET电压和电流消耗的MSP-FET DC-DC转换器电路,因此CCS中的VCC电压读数不可靠。 您是否在设置时遇到任何技术问题? 使用电压表测量时,VCC是否与预期不同?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    幸运的是,我们可以继续调试我们的程序,没有任何困难。
    FET (引脚2)的Vcc引脚提供约0V电压。
    我担心显示的高电压。
    如果Vcc电压的值不正确,我们的电路和FET是安全的,我们没有问题。
    我想知道为什么Vcc电压显示65.5V是一个令人难以置信的值。

    此致,
    马萨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FET电路不能产生8.2 和65.5 V的电压,但是错误的ADC读数被报告回PC,因为FET没有通过引脚2使用或供应DC-DC发生器。

    此致,
    Ryan