This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:Msp430f5529 LCD

Guru**** 2545200 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571785/msp430f5529-msp430f5529-lcd

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: Energia

大家好

根据这些建议,我将再次写这篇文章

我目前正在为一家公司设计流量指示器累计器。 我正在使用msp430f5529启动板,并尝试使用它来连接正常的16×2 LCD。 我正在使用2个软件1。 Energia 1.6 2. 代码编辑器工作室v7

在Energia中,因为它已准备好了库,所以我的液晶屏代码运行良好。 但有时软件本身会停止工作

在CCS中,磁带库不可用,或者我找不到它,因此我的简单液晶屏代码不起作用

硬件连接

RS P3 BIT4.

RW P3 BIT5

EN P3 BIT6.

D4 P1 BIIT2

D5 P1 BIT3

D6 P1 BIT4

D7 P1 BIT5

对比度已完全调整。 液晶屏工作正常,已通过Energia代码测试

我是微控制器编程新手,所以需要帮助。 在这两种情况下,如果任何人都能通过Energia解决我的问题,请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neetee!

    虽然Caleb刚刚告诉您要为您的问题打开一个新线程,但我会要求您看看另一个线程,因为我刚才回答了将HD4.478万显示器连接到MSP430的问题,在那里:

    你和尼哈是同一个人吗?

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在找到了更多有关MSP430F5529和16x2 LCD的帖子。 这不是巧合。 请不要打开处理同一主题的多个线程,为每个新线程使用不同的名称。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neetee,

    我已经尝试过帮助: e2e.ti.com/.../57.1525万

    但是,您会不断发布新的线程,而不是响应您创建的线程,而且您永远不会提供所有必要的信息。 有几个使用并行通信将16x2 LCD与MSP430在线连接的示例。

    此致,
    Ryan