请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 主题中讨论的其他部件: Energia
大家好
根据这些建议,我将再次写这篇文章
我目前正在为一家公司设计流量指示器累计器。 我正在使用msp430f5529启动板,并尝试使用它来连接正常的16×2 LCD。 我正在使用2个软件1。 Energia 1.6 2. 代码编辑器工作室v7
在Energia中,因为它已准备好了库,所以我的液晶屏代码运行良好。 但有时软件本身会停止工作
在CCS中,磁带库不可用,或者我找不到它,因此我的简单液晶屏代码不起作用
硬件连接
RS P3 BIT4.
RW P3 BIT5
EN P3 BIT6.
D4 P1 BIIT2
D5 P1 BIT3
D6 P1 BIT4
D7 P1 BIT5
对比度已完全调整。 液晶屏工作正常,已通过Energia代码测试
我是微控制器编程新手,所以需要帮助。 在这两种情况下,如果任何人都能通过Energia解决我的问题,请提供帮助。