我正在使用MSP430FR6989处理低功耗应用。UC正在使用CR2032电池[它始终处于开启模式],而其他一些外设[几个运算放大器,LED等] 正在使用板载9V电池产生的5V辅助电源工作。以向UC表明5V 电源可用我正在使用电阻分频器网络,如下所示[请忽略我的绘图技能!]
到UC
|
5V^^^^^^^ ----------------- ^^^^^^^^ 接地
1.5米 1米
问题是当5V电源不可用时, 来自电池的电流接近~7mA。如果5V电源可用,则电流降至约500uA。5V电压没有直接连接到UC的电压,除此之外。我将此电压分配给配置为输入的Pin WFP 2.4 ,不带上拉电压,并处于中断模式。
原因可能是什么?