This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:中断引脚上的接口5V输入

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571827/msp430fr6989-interface-5v-input-on-interrupt-pin

部件号:MSP430FR6989

我正在使用MSP430FR6989处理低功耗应用。UC正在使用CR2032电池[它始终处于开启模式],而其他一些外设[几个运算放大器,LED等] 正在使用板载9V电池产生的5V辅助电源工作。以向UC表明5V 电源可用我正在使用电阻分频器网络,如下所示[请忽略我的绘图技能!]

到UC

   |      

5V^^^^^^^ ----------------- ^^^^^^^^ 接地

1.5米        1米

问题是当5V电源不可用时, 来自电池的电流接近~7mA。如果5V电源可用,则电流降至约500uA。5V电压没有直接连接到UC的电压,除此之外。我将此电压分配给配置为输入的Pin WFP 2.4 ,不带上拉电压,并处于中断模式。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Punit!

    这两个电阻器的值非常高。 如果未连接5V电源,则1M电阻器到GND的效果可能与引脚浮动的效果相同,从而拾取从周围获得的一切。 这可能会导致永久切换输入的高电流和低电流,从而导致电流消耗。 当输入电压处于Vcc和GND之间,达到两个输入晶体管的阈值级别时,会发生最坏的情况。 然后,上部的一个打开,下部的一个也打开,提供从Vcc到GND的低阻抗路径。

    以下 文档提供了有关此问题的一些信息。

    您应该将电阻值降低到10k或100k范围内的值。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了确认Dennis所说的话,您能否使用ADC测量分流器输出?