请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5438A 我正在使用MSP430实验板,使用的微控制器是MSP430F5438A。 我上载了一个简单的LED闪烁程序,然后在硬件中进行调试,它工作正常,但之后连接的138*110 LCD显示器无法正常工作。 请告诉我修复此错误所需的准则。 我还使用复位按钮复位它,但全部都是入侵。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用MSP430实验板,使用的微控制器是MSP430F5438A。 我上载了一个简单的LED闪烁程序,然后在硬件中进行调试,它工作正常,但之后连接的138*110 LCD显示器无法正常工作。 请告诉我修复此错误所需的准则。 我还使用复位按钮复位它,但全部都是入侵。
您好,Murlidhar,
您是否已将设备上的代码恢复到开箱即用示例,但仍无法正常工作? 您可以 在此处找到开箱即用演示的副本。
此致,
Caleb Overbay