This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430实验板问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571715/msp430f5438a-msp430-experimenter-board-problem

部件号:MSP430F5438A

我正在使用MSP430实验板,使用的微控制器是MSP430F5438A。 我上载了一个简单的LED闪烁程序,然后在硬件中进行调试,它工作正常,但之后连接的138*110 LCD显示器无法正常工作。 请告诉我修复此错误所需的准则。 我还使用复位按钮复位它,但全部都是入侵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Murlidhar,

    我想更好地了解您的问题,您是说显示屏不工作,还是在与LCD显示屏连接后LED闪烁示例不工作? 您能否提供显示显示屏连接方式的示意图产生问题的代码的简化版本?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP-EXP430F5438 (显示时钟,ADC温度,设置等)的138*110 LCD显示器不工作。 我使用了五向操纵杆操作,但LCD不工作。 我今天在拆箱后使用它时,它工作正常,但在成功上载和调试一个简单的LED闪烁程序后,LCD无法工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murlidhar,

    您是否已将设备上的代码恢复到开箱即用示例,但仍无法正常工作? 您可以 在此处找到开箱即用演示的副本。

    此致,  

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误[E46]:未定义的外部“__IAR_HWMUL”在hal_ADC ( C:\Users\Murlidhar 227 l (1)\5438UE_1_52 src\IAR\Debug Obj\ hal_ADC.R43 )中引用
    运行链接器时出错

    上传时出现这些错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murlidhar,

    我为您研究了这个问题,并在此处找到了一些有关该问题的信息:

    建议使用默认链接程序,而不是项目附带的链接程序。 可以通过右键单击项目,然后单击选项-->链接器-->取消选中“覆盖默认值”来完成此操作。

    此致,  
    Caleb Overbay