This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Gang:编程后无LED亮起

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618034/msp-gang-no-led-illuminated-after-programming

部件号:MSP-Gang

通过MSP-Gang编程器进行编程时,模式LED在该过程中闪烁黄色模式,但在完成时,没有LED亮起。  液晶屏显示“41 finished 2.8s”(41已完成2.8s),但“OK”(正常)或“Error”(错误)指示灯未亮起。  我是否错过了某个步骤/设置?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了提到编程器上的所有3个LED在第一次通电时都会亮起,因此所有LED看起来都很好。 适配器固件为01.02 .08.00。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    您使用的是GUI还是"Go (执行)"按钮?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们计划在生产中使用Go按钮,但我在实验室中尝试了这两种按钮,但编程后都没有点亮OK LED。 GUI使用步骤40:Done (完成)和0:Finished (完成)指示"Pass"(通过)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是独立模式,是否可以尝试连接到GUI并查看它是否显示任何错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没有看到您的回复。

    我的绿色LED亮起。

    您使用的是哪种MSP,您的组固件和GUI的版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用MSP-Gang编程器对MSP430进行编程。  组固件显示A430:01.02 .08.00。  GUI软件版本显示G430: 01.02 .08.00。  DLL是D430:01.02 .08.00。  我在通过GUI编程时没有看到任何错误,完成时会显示"通过"。  我已经通过GUI尝试了独立选项,也尝试了真正的独立选项,只需使用直流适配器为编程器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了同样的问题。 MSP组上的最新固件版本似乎不再设置状态LED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行的是1.02 .08.00 ,所以我回到了1.02 .07.00 ,状态指示灯仍然不工作。  但我返回到1.02 .06.00 ,成功加载固件后“OK (确定)”指示灯亮起。  在此论坛中注意到该问题是否构成错误报告,还是我应该提交其他内容?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本1.02 .08.00 和1.02 .07.00 有一个错误,在编程完成后状态LED指示灯不亮。

    这些版本正确设置了液晶屏,但未设置LED。  

    状态LED工作的最后一个工作版本是1.02 .06.00 版本。  

    用户指南摘录

    选择所需的图像后,按MSP组编程器硬件上的“执行”按钮
    开始编程。 此按钮的操作方式与GUI上的Go按钮相同。 的进度
    独立模式下的操作由闪烁的黄色LED指示,并显示在LCD显示屏上。
    结果状态由MSP组编程器上的绿色和红色LED表示,详细信息为
    显示在LCD显示屏上。 如果绿色LED仅亮起,则所有目标均已编程
    成功。 如果仅显示红色LED,则表示所有结果均失败。 如果红色和绿色LED亮起,则
    应检查LCD显示屏顶部的结果详细信息。 LCD显示屏显示目标编号1至8
    和标记表示失败或成功:X表示失败,V表示成功。 当报告错误时,
    底部的行反复显示错误编号,后跟时间间隔的简短说明
    大约两秒钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,Paul,
    我会将此问题通知Elprotronic,他们会对其进行修补。 感谢你发现这个!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否给出了何时可以解决问题的时间范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    此问题应已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时发布修复程序?  我们在报告错误时运行1.02 .08.00 ,这是TI网站上显示的最新版本。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    很抱歉。 我刚刚被告知,它将包含在1.2 .9.0 中,预计将在2周内发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决此问题的更新的发布状态是什么?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有新,没有新?  此问题是否已解决,但更新尚未发布?  是否有新的目标发布日期?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,
    很抱歉耽误你的时间,我不在办公室。 看起来他们已经发布了修补程序 。software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢卡梅伦。 我将下载此更新。