通过MSP-Gang编程器进行编程时,模式LED在该过程中闪烁黄色模式,但在完成时,没有LED亮起。 液晶屏显示“41 finished 2.8s”(41已完成2.8s),但“OK”(正常)或“Error”(错误)指示灯未亮起。 我是否错过了某个步骤/设置? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
版本1.02 .08.00 和1.02 .07.00 有一个错误,在编程完成后状态LED指示灯不亮。
这些版本正确设置了液晶屏,但未设置LED。
状态LED工作的最后一个工作版本是1.02 .06.00 版本。
用户指南摘录
选择所需的图像后,按MSP组编程器硬件上的“执行”按钮
开始编程。 此按钮的操作方式与GUI上的Go按钮相同。 的进度
独立模式下的操作由闪烁的黄色LED指示,并显示在LCD显示屏上。
结果状态由MSP组编程器上的绿色和红色LED表示,详细信息为
显示在LCD显示屏上。 如果绿色LED仅亮起,则所有目标均已编程
成功。 如果仅显示红色LED,则表示所有结果均失败。 如果红色和绿色LED亮起,则
应检查LCD显示屏顶部的结果详细信息。 LCD显示屏显示目标编号1至8
和标记表示失败或成功:X表示失败,V表示成功。 当报告错误时,
底部的行反复显示错误编号,后跟时间间隔的简短说明
大约两秒钟。